Options de conception des barres d'armature post-installation - vue d'ensemble
Les barres d'armature qui sont installées dans le béton durci à l'aide d'un produit adhésif sont appelées barres d'armature « post-installation ». Le processus d'installation consiste à percer un trou dans un élément en béton, à injecter un adhésif dans le trou et à insérer la barre d'armature dans le trou de manière à ce que l'adhésif, une fois durci, adhère à la fois au béton et à la barre. La liaison qui se développe entre l'adhésif et la barre, et entre l'adhésif et le béton, permet à la charge appliquée à la barre d'être transférée...